欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

  • 2022.08.22 10:21:37
  • 米思米
  • 3161

直杆型是为所有无油衬套准备的通用型产品。需要先设定是通过机械加工还是通过装配调整保证孔位的精度,然后再设定固定方式。

固定方法如图1所示,有通过压装和利用固定板与固定部件接合的方法。压装固定方式主要用于伸入衬套的轴需要旋转的场合。当轴向轴方向移动时,受到固定板和固定部件的阶梯结构所形成的轴向无油衬套的约束,可防止轴从固定孔中脱出。但是部件数量会增加,孔的阶梯结构等可能需要更多加工工时数。此外,作为防止脱落、防止旋转的有效固定方法,还建议与止动螺丝或粘合剂同时使用。

图1.直杆型无油衬套的固定方法

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

左右两侧放置无油衬套,轴穿过两个孔使轴旋转的结构如图2所示。在这种情况下,将左右固定部件的通孔对齐的思路有如下表1中所示的2种,需根据要制造的设备相应选择其中任意一种方法。

图2.2个无油衬套的使用构造

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

表1.固定方法

构造的思路

内容

通过机械加工达到指定孔精度的实现方法

通过机械加工,将作为左右固定件的无油衬套压装孔加工至达到同轴精度要求。采用这种结构时,可以将左右固定件与底板一体化加工,这样更容易达到精度要求,但由于工时的原因而将底板与左右固定件分离开,通过螺丝将两个部件固定在底板上时,应采用能够利用定位销等确保孔芯同轴精度的结构。

通过装配调整达到指定孔精度的实现方法

进行将左右固定部件装配到底板上的调节螺丝紧固作业时,应一边利用旋转轴检查孔芯位置,一边进行调节作业。具体来说,应在旋转轴能够顺畅转动的位置拧紧装配调整用螺丝。当采用这种结构时,必须对装配螺丝安装孔的间隙进行调整。

 

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

形状:直杆型特征使用案例(无油衬套的种类⑤)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板

Ø  旋转轴/驱动轴 

关联内容

Ø  润滑机制(无油衬套的种类)

Ø  材质:金属(无油衬套的种类)

Ø  材质:多层系列(无油衬套的种类)

Ø  材质:树脂(无油衬套的种类)

Ø  形状 肩型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 法兰型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 固定座型 特征使用案例(无油衬套的种类)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities